This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:PD EPR 48V 应用程序支持

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042419/tps55288-pd-epr-48v-application-support

器件型号:TPS55288

各位专家、您好!

随着 USB EPR 48V 规范的发布、我们是否计划实施与 TPS55288相同的5V~48V 降压/升压控制器解决方案? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    如果您对降压/升压控制器器件路线图感兴趣、请直接联系 BU。 这些信息不能在 E2E 上公开共享。