This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:连接数 BQ25723

Guru**** 2512425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042684/bq25723-connection-few-bq25723

器件型号:BQ25723
您好吗、您能告诉我是否可以将3个 BQ25723连接到一个采用4S 锂离子配置的电池? 
所有 BQ25723都在 OTG 模式下工作。 第一个处于 OTG 模式的 BQ25723生成3.3V 电流8A 的电压、第二个处于 OTG 模式的 BQ25723生成5V 电流8A 的电压、第三个处于 OTG 模式的 BQ25723生成12V 电流8A 的电压 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    在 OTG 模式下使用单节电池为3个充电器供电是可以的。 您可以将其想象为仅通过3个单独稳压器的电压电源(电池)、只要3个输出位于不同的电源轨上即可。

    您是否 还在尝试使用3个充电器同时为一个电池充电? 您将需要在那里完成更多工作、并确保充电器在彼此之间终止充电、以便电压环路不会相互对抗。  强烈建议对该应用进行广泛测试。

    这是有关双充电器的技术手册。 并非所有内容都适用于此处、因为 所述器件的架构不同、但它仍应有所帮助。 主页是第2页。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt651/slyt651.pdf?ts=1633642297020&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”