This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:FOD 校准

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041351/bq51013b-fod-calibration

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ500212A

尊敬的 TI 支持团队:

我有 一个 BQ51013B 项目、我需要校准 FOD 电阻器、因为我的充电线圈周围确实有金属。 您已经知道、AID 工具不再可用、所有 TI 文档都基于该工具。 此外、bq500212A 不可用、即使是这样、信息也不多用。 我需要您的帮助、以查看是否有任何其他方法来校准 FOD。 我可以测量系统中的每个规格以及  我计划使用的 TX 功率量。

此致、

Amin Rahmati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    您是否参考了此工具:https://www.ti.com/lit/zip/sluc577

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉、这是一个拼写错误。 我是指 AVID 工具: Qi FOD 发送器 v1.1 - Avnet AVID (avid-tech.com)

    此致、

    Amin Rahmati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    请查看我之前附加的链接。 BQ51013B 产品文件夹中包含 FOD 校准功能。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    您提到的链接只是一个在 FOD 校准过程中使用的软件。 根据 TI 文档(SLUA731)、我必须 从 AVID 获取该工具、该工具不可用、AVID 也不再提供该工具。 该软件需要一些应该来自 AVID 工具的参数、TI 文档中也提到了这些参数。

    如果没有 AVID Qi FOD 发送器工具、整个 TI 文档就不再有用。 我的问题是、TI 是否推荐任何其他方法来校准 FOD。

    我看到有些人和我一样有同样的问题,他们把它带到这里。 但答案是与 TI 私下合作。 我不确定这一大问题的解决方案是什么。

    此致、

    Amin Rahmati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    让我离线联系您、了解有关此查询的信息。

    此致、

    Anthony Pham