This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:是否可以在 bqStudio 中使用自定义 USB 转 i2c 转换器?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042895/bqstudio-can-custom-usb-to-i2c-converter-be-used-in-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、

你好。

我们的客户想知道他们是否可以使用 FT201XQ 等定制 USB 转 I2C 转换器以及 BQSTUDIO 中的 BQxx 器件

他们希望使用 FT201XQ 配置 BQxx 器件。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    他们在使用 BQStudio 时需要使用 EV2400。 不支持其他转换器。

    此致、

    Matt