This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:TPS62125:使用56uH 电感器时保持稳定?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS629210-Q1, TPS629210, TPS629206, TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042582/tps62125-tps62125-stable-using-56uh-inductor

器件型号:TPS62125
主题中讨论的其他器件: TPS629210-Q1TPS629210TPS629206TPS629203

你(们)好

我正在为 Xbee3模块设计电源。  如果使用开关、Digi 的文档建议将开关频率保持在500kHz 以上。 3.3V 时、Xbee3模块在 Rx 中消耗18mA 电流、在 Tx 中消耗130mA 电流。

我的电源是12V 电池(最小10V -最大14.8V)。

最佳策略是使用降压将12V 降至4V、然后使用 LDO 滤除纹波至3.3V。  但是、如果我能够避免 LDO 的额外费用并使用开关从12V 降至3.3V、那将会是很好的选择。

关于:TPS62125

Webench 显示、如果我使用的 L 为22uH (数据表中建议的最大 L 值)、在18mA Fo = 262kHz、Vout p-p 3.12mV 时。 效率为86.9%

如果我使用56uH 的 L 自定义 webench 设计,在18mA 时,Fo = 485kHz, Vout p-p 1.38mV。 效率为88.7%。  这使我接近500kHz、具有良好的效率和低纹波。

webench 报告中没有提到相位裕度。 56uH 会如何影响稳定性?

我看到负载瞬态与22uH 相比、承受56uH 的负载瞬态、但想知道 LDO 的负载瞬态是否会好得多;考虑到它也会受到输入瞬态的影响(上游开关电源负载瞬态的压降)

查看效率图、您可以看到在28mA (77%)左右时、开关模式从 PWM 变为 PFM。 考虑到电感器的容差为+/- 20%、在某些情况下、68uH 的高20%可能会导致开关在18mA 时保持在 PWM 模式、在这种情况下、效率仅为70%左右。  了解如果 在 PWM 和 PFM 模式之间的转换区域连续运行、开关的行为如何?

您认为我应该仅使用开关下游的 LDO 吗?

或者、我应该在寻找一个在 FPWM 模式下工作、略高于500kHz、但在18mA 时仍能为我提供良好效率的器件吗? 您知道吗?

谢谢、Matt。

e2e.ti.com/.../WBDesign246_5F00_Load-Transient_2D00_3.pdf