This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27210:帮助从 BQ27200转移到 BQ27210

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27200, BQ27000, BQ27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042805/bq27210-help-with-transfer-from-bq27200-to-bq27210

器件型号:BQ27210
主题中讨论的其他器件:BQ27200BQ27000

我们在产品上使用 BQ27200电量监测计、我们编程的.gg 文件如下所示:-

[器件]
NAME=bq27000
[配置]
数据单元=工程
[电量监测计 EEPROM 常数]
使用 CustID3=False
使用 CustID2=False
使用 CustID1=False
初始 LMD = 960
EDVF 阈值= 3520
EDV1阈值=3672
初始待机负载=20.0
数字滤波器阈值=34.3
自放电率(y)=0.20
锥形电流=68.4
Pack Configuration=04
初始最大负载= 205.7
DSG 速率比较器增益= 5.1
DSG 速率补偿阈值= 3
温度补偿增益= 0.0
温度补偿偏移= 10
0x76=15
0x77=B8
0x78= CB
0x79=38
0x7A=78
0x7B=86
0x7C=04
0x7D=09
0x7E=37
0x7f=0A

我们要转到 BQ27210、并希望配置文件尽可能接近我们现在拥有的配置文件。

我们仅在系统中使用以下寄存器

0x06/0x07 温度

0x08/0x09  伏

0x0A 标志

0x0B RSOC

0x0C/0x0D  NAC

0x14/0x15  AI

我们不读取/使用 MLI/MLTTE/SAE/AP 寄存器。 我已经浏览过 SLUA429、发现如果不需要这些函数、bq27x10在功能上与 bq27x00兼容。

请根据上述内容、并告知我 bq27210所需的兼容 EEPROM 值(.gg 文件)、如果我们需要做任何其他事情。

 

提前感谢您。

Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    比较两个 EEPROM 存储器映射中的位

    数据表显示了用于设置值的位。 其中大多数是直接映射。 对于未使用的功能、这些值可以保留为默认值。