This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:关于线路和负载调节计算、瞬态响应

Guru**** 2387660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042881/tps62913-regarding-line-and-load-regulations-calculation-transient-response

器件型号:TPS62913

在我们的设计中、我们假设 将 TPS62913这个部件用于各种负载(3.3V、1.8V、0.9、1.2、0.98 (以降压转换器的名义)

而 我们具有每个负载电压纹波限制以及所有负载最小和最大电流。因此、请告诉我们为所选器件计算负载调节、线路调节和瞬态响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。  我们有多种适用于 TPS62913的工具。  请从 WEBENCH 工具开始、您可以设计不同的输出电压设计。  您还可以参阅数据表的应用部分、以获取一个简化表、其中包含针对不同输出和输入电压组合的建议。  输入电压将决定要使用的开关频率、以便您不会超出器件的最短导通时间。 如果您的设计需要非常低的输出电压纹波、请确保启用第二级输出滤波器。  但是、这将影响设计的瞬态响应。 然后、您可以在 WEBENCH 中对设计进行仿真、以查看输出纹波、瞬态响应和输入线路瞬态性能。  您可以在 TPS62913产品页面底部的 以下位置访问 WEBENCH 模型:https://www.ti.com/product/TPS62913

    如果您想修改设计并使用特定的负载模型进行测试、我建议下载器件的 SIMPLIS 模型。  这将为您提供对特定组件性能的良好估计、并尽可能详细地进行建模。  您可以从产品页面下载 SIMPLIS 模型。  

    或者、如果您使用 PSPICE、则可以从产品页面下载器件的 PSPICE 模型。