This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042833/tps53679-searching-ti-solution

器件型号:TPS53679

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

您是否可以帮助我为 PoE 应用选择 TI 多相降压控制器解决方案?

要求:

输入电压:60V 直流

输出电压:54.5Vdc

功率:4000W

多相控制

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我们的产品线(BMC-MCS) 没有 任何高于30V 的功率级。 我们主要 关注 5~18V 输入。

    您可以向 BSR 咨询解决方案。