This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980EVM-883:BQ2980EVM-883

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2980EVM-883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042788/bq2980evm-883-bq2980evm-883

器件型号:BQ2980EVM-883
主题中讨论的其他器件:BQ2980

你(们)好   

我们的要求

 -锂离子电池3.7V、3200mAH 电池(3C 充电/放电;欠压截止- 2.5V)。

 我们的应用- BMS 应支持8A/10ms 峰值电流。

 我已按照用户指南(适用于 BQ2980高侧驱动器的 BQ2980EVM-883评估模块)进行操作、并根据"2.5欠压(UV)测试"测试 EVK 模块。

以下是评估期间观察到的结果

G_DSG 立即变为0V、无延迟 (144ms)

2. 在延迟(144ms)后、G_CHG 变为0V

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UV-test.jpg

G_DSG 信号转换与数据表不匹配

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Under-voltage-test-comparison.jpg

请告诉我、如何 根据数据表匹配 G_DSG 信号转换(144ms 延迟)。

此致

Sugumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugumar、您好!

    BQ2980EVM 应安装 BQ298000配置器 件、UV 延迟应为144ms 标称值、并关断器件。  您的波形似乎在关断前显示200ms 或更长时间、在波形开始时 PACK+电压已经低于2.5V。  对于144ms 设置、200ms 超出了 BQ2980数据表中显示的容差。  当然、在波形上查看电池电压的行为更容易、例如 BQ2980EVM 用户指南的图2或您参考的 BQ2980数据表的图9-9。  UV 电压将在 BAT 引脚上进行检查、该引脚通常与电路板的 BAT+输入非常匹配。 当波形看起来显示的延迟延长时、请确保 BAT 引脚不会出现异常滞后或电压使引脚保持不动。  BAT 没有测试点、因此这似乎不太可能。

    您能否将 BAT+响应发布到 DSG 和 CHG?