This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:能否连接多个单元以测试多个电池组?

Guru**** 2612565 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042863/ev2400-can-i-connect-multiple-units-to-test-more-than-one-battery-pack

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 EV2400。 请参阅下面的客户查询、以供您参考。 非常感谢。

能否连接多个单元以测试多个电池组?

 我可以使用多个 EV2400测试多个电池组吗?您的软件是否会监控每个 EV2400?

最后、我们需要一次循环测试至少8节电池。

如果可能、我需要如何执行以及执行什么程序?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您可以将多个 EV2400连接到 PC。 连接一个并启动 bqStudio、然后连接下一个并启动另一个 bqStudio 实例等。

    请注意、当连接多个 EV2400时、读取速度可能会略有下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    是的、您可以在多个 EV2400连接到同一台计算机的情况下打开 bqStudio 的多个实例。

    此致、

    Wyatt Keller