This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:正在寻找替代权变措施

Guru**** 2527590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042529/tps65217-looking-for-an-alternative-o-r-workaround

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: TPS650250

大家好、

我们的客户正在 其中 一个应用中使用 TPS65217DRSLR 来提供 AM335X Cortex A8处理器。 组件短缺现在使它们处于临界状态、因为它们无法再生产其产品。  

是否有任何替代方案 或解决方法? 或更新的 CPU、以在内部解决启动问题?  
 如果有任何指导,将不胜感激。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的支持! 我们有多个可为 AM335x 处理器供电的 PMIC。 以下是选择指南的链接: AM335x PMIC 选择指南(修订版 A)

    我将与我们的计划部门核实 TPS65217的最新电源状态以及可能的替代解决方案、并在接下来的2-3个工作日(10月10日至21日或10月11日至21日)内提供更新。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迅速响应 Brenda。  

    是的、如果有其他解决方案、请告诉我。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    作为为 AM335x 处理器供电的替代解决方案、我们还在推广 TPS650250。 这是一款具有独立使能信号的硬件可配置 PMIC、可供多个客户用于为其 SoC 供电。 它具有降压稳压器和三个 LDO (其中只有一个 LDO 是低电流~30mA)。 下面是一些链接、其中包含更多信息、可帮助您更熟悉此 PMIC。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    TPS650250数据表

    使用 TPS650250为 AM335x 供电(修订版 B)

    谢谢、

    Brenda