This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC 独立:建议

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042688/battery-charger-ic-stand-alone-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ25886BQ24171

尊敬的 TI 支持团队:

我收到了一位客户提出的具有以下规格的独立电池充电器 IC (NO µP)请求:

-应用: 带电池组的项目

-电池类型:锂聚合物(7.4V、9000mAh)

-电池节数: 2.

其他要求: 4 / 5 小时内为电池组充电;即使电池已连接但未充电,也通过 LED (电量计)指示充电级别。

请您推荐适用的产品吗?

谢谢、此致、

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgia、

    我们的充电器都没有集成的电量监测计可驱动 LED。  

    如果输入电压<6V 且最终充电电压处于8.X 范围内、则可以选择 BQ25886、但它将在5小时内接近满电、充电电流为2.0A。   

    如果输入电压>最终充电电压、则可以选择 BQ24171。

    此致、

    Jeff