This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570为3V 电池充电

Guru**** 2509415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042604/bq25570-bq25570-charge-3v-battery

器件型号:BQ25570

尊敬的先生/女士

这是该条的延伸。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029615/bq25570-assist-design-tool?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25570#

我 的客户 获得了 BQ25570EVM。
他的输入源是该太阳能电池板。 他的电池是3伏可充电电池。 我要求客户给我发一个电池规格、实际是3V。


由于我尚未谈及充电 IC 的这一方面、您能指导我们如何设置 BQ25570EVM。 跳线设置、电阻设置等...

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    需要更改 EVM 电阻器 R1和 R2以将 VBAT_OV 设置为3.0V。  您可以使用 https://www.ti.com/lit/zip/sluc484上的电子表格 来帮助解决该问题。 需要移除跳线 J1、并将跳线 J4连接到80%、以将 MPPT 设置为80%的电池板开路电压。 如果不需要降压转换器、我建议使用 JP3将 VOUT_EN 连接到 GND。   

    这是一个仅升压转换器,因此太阳能电池板 VoC*80%必须小于3.0V。

    此致、

    Jeff