This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC28070, UCC28180, UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041625/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC28180UCC28019

在 UCD3138的设计工具中、仅提供 IBIS 模型。 是否有可用的软件? 我对 Tina ti 和 Pscipe 有所了解 、但对 IBIS 却不了解。 请在这方面帮助我吗?

我应该下载任何软件吗?? 此外、是否有任何资源可供学习和了解???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 UCD 进行设计的正常方法是使用 EVM 或您自己的电路板以及 CCS 6.2和 Fusion Digital Power Studio。  Fusion Digital Power Studio 包含 UCD3xxx 器件 GUI、这对于低级编程任务非常有用。  Fusion Digital Power Studio 能够在 TI 的 EVM 固件中调整控制律滤波器参数和死区时间等。  对于某些拓扑、它包括可用于估算电源硬件的模型、并允许对系统特性进行仿真、以帮助选择控制参数。   

    我知道 IBIS 模型用于板级仿真。  我很确定它不支持 UCD 程序本身的仿真、因此不能用于电源仿真。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  从上面的解释中、我了解到仿真既不能在 PSpice 中完成、也不能在 Tina 中完成。

    德州还有其他数字 PFC 控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用数字表示可编程、则可以查看 C2000产品线。  如果您键入"ti c2000 pFC"、您将看到多个选项。

    但是、可编程产品太复杂、无法在 PC 上进行仿真。  实际上,模拟服务器场中的小型程序需要大量资源。  代码通常使用硬件电源中的芯片开发。

    我们还有一些很好的 PFC 芯片、我们称之为模拟、它们是真正的混合信号、可能更容易进行仿真。  我不是这些方面的专家、但如果您有兴趣、我可以找到人来指导您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、我使用了模拟控制器 UCC28180、UCC28019、UCC28070。 现在、我想使用数字控制器。

    我想使用 数字控制器将230V AC-400V DC PFC 转换为2kw 额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少对于 TI 器件、我相信您必须  修改  数字控制器的程序。  我不认为 UCD 为2Kw 的 UCD 提供了参考设计。  C2000组可能会这样做。  有一些 EVM 可为这两个系列提供良好的开端。   

    UCD 和 C2000系列都有一个具有闪存程序的处理器、需要对其进行更改才能根据您的需求定制 PFC。  更改的复杂性取决于您需要从 EVM 走多远。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何获取数字控制器的程序??? 我知道我需要根据我的需求修改程序、但 UCD3138的参考程序如何获得该程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../UCD3138PFCEVM-026