This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:12V 误差放大器:带宽要求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6142, TLV271, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042452/lm5170-12v-error-amplifier-bandwidth-requirements

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件:LM6142、TLV271

团队、

数据表第48页显示了外部电压环路:

12V 误差放大器有哪些要求?

我的客户正在使用具有3MHz 带宽的 TLV271。 我们的 EVM 具有一个具有17MHz 带宽的 LM6142。
TLV271的带宽是否过低?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    感谢您的参与。

    对于 LM5170中的电压环路补偿、误差放大器的3MHz 带宽应该很好。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Yinsong!