This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:VGS 和 VDS 振荡相对较大

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042465/ucc28780-vgs-and-vds-oscillate-relatively-large

器件型号:UCC28780

您好专家:

主开关管可以实现零电压导通、如图2所示。 但是、当开关关闭时、Vgs (L)和 Vds (L)振荡相对较大、如图3所示。

图1.

图2.

图3.

辅助开关管可能无法实现零电压导通、如图5所示、这可能是 Vgs (H)振荡的原因、并且关断波形正常。

图4.

图5.

图6.

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    从低侧 GaN 关断到高侧 GaN 导通的死区时间是固定的(40ns),您可以参阅数据表的7.4.2部分,因此高侧 GaN  在测量过程中可能无法实现零电压导通。

    您可以使用最短循环来测量 VGS 振铃以再次进行双重检查,您可以参阅以下链接中的应用手册。

    顺便说一下,您可能需要根据图1对谐振电容进行微调。

    VDS 在高侧导通期间不会保持 VIN+NVO 状态,因此谐振电容器电压应下降,您可以增加谐振电容器或 CO1电容。