This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:为什么使用分频器3而不是分频器1和分频器2?

Guru**** 2602015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2546-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042591/tps2549-q1-why-does-he-has-divider3-instead-of-divider1-and-divider2

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2546-Q1

大家好、  

为什么他有分频器3而不是分频器1和分频器2?

我发现 TPS2549-Q1和 TPS2546-Q1看起来具有相似的功能、但 DCP 自动运行模式不同 、例如 TPS2549-Q1的"除法器3模式"和 TPS2546-Q1的"除法器1模式和除法器2模式"。
每个分频器模式是否都有像 iPhone 这样的目标加载设备?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi、

    TPS2549-Q1集成了新发布的苹果分频器3模式、支持2.4A 的更高充电电流。 除法器1和除法器2是支持最大2A 充电电流的旧充电协议。 现在、除法器3更受欢迎、并且与大多数苹果 便携式设备兼容。

    Bob