请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65321A-Q1 大家好、
我的客户正在调查电源解决方案的汽车项目。
他们希望使用 TPS65321A-Q1、这是一种用于生成3.3V 输出电压的降压转换 器和 LDO 输出2.5V。
他们想知道我们是否有 如下的详细效率图表可以提供给客户参考 ?
它可以显示低至0.0001A、因为客户希望知道在 2MHz 软件频率下、输出电压为3.3V @ 20mA ~ 200mA 时的效率。
谢谢!
Kai