This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65321A-Q1:效率图

Guru**** 1469310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65321A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041287/tps65321a-q1-efficiency-chart

器件型号:TPS65321A-Q1

大家好、

我的客户正在调查电源解决方案的汽车项目。  

他们希望使用  TPS65321A-Q1、这是一种用于生成3.3V 输出电压的降压转换 器和 LDO 输出2.5V。

他们想知道我们是否有 如下的详细效率图表可以提供给客户参考 ?

它可以显示低至0.0001A、因为客户希望知道在 2MHz 软件频率下、输出电压为3.3V @ 20mA ~ 200mA 时的效率。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     其数据表第33页的"8.2.2.3应用曲线"一节提供了有关效率的更多详细信息、但未提供1mA 的详细信息。 遗憾  的是、使用这款非电池供电的器件时、效率测试数据不会更加详细。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    谢谢!