This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:避免砖型情况

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042202/ucd90320-avoid-brick-scenarios

器件型号:UCD90320

大家好、

在以下情况下、UCD90320上是否有任何安全措施或程序可避免砖型场景:十六进制映像升级不完整、中断、意外重启等 ?

谢谢、

Trenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90320具有用于编程的双组以提供 失效防护状态。 如果处于编程过程中、则存在任何事故。  在下电上电后将使用旧配置。 请参阅数据表的第8.5节。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件如何知道编程升级失败、并且应该默认为旧配置? 该器件是否正在寻找 STORE_DEFAULT_ALL 命令、如果由于上述情况而从未看到该命令、则该器件将采用旧配置?

    如果"STORE_DEFAULT_All"是器件用于验证序列的机制、那么它是否是唯一的机制?  

    是否有"机制"防范或不防范的所有情形的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    每个组都有一个校验和来验证配置。 因此、当器件不复位时、它读取两个组的校验和、以找到一个合适的组。 如果两者都正常、则使用较新的。  

    因此、无论出于什么原因、编程都不成功、器件可以通过校验和检测到这一点、并使用旧的编程。

    此致

    Yihe