This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38503:UccX850X

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042403/ucc38503-uccx850x

器件型号:UCC38503

你(们)好 可以为38503设置什么 PFC 频率限制? 微电路中不断增加的部分的限值很重要、而不是不断减小的限值。 我在数据表中未找到此信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有确切的数字可供您使用、但这种类型的控制器可以运行在高达几百 kHz 的频率下。  确保10kΩ< Rt < 100kΩ Ω 并相应地选择 CT。  请告诉我、如果您需要超越这一范围、我将尝试为您提供更确切的数字。