This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2085-V1P3:使用 bq2083评估软件读取 AFE 状态(bq29311)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2085, BQ29311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042390/bq2085-v1p3-read-afe-status-bq29311-with-bq2083-evaluation-software

器件型号:BQ2085-V1P3
主题中讨论的其他器件:bq29311BQ2085

尊敬的 TI 专家:

我们在 3S1P 应用中将 bq2085与 AFE bq29311搭配使用。

是否有机会在专业屏幕中阅读带有 bq 评估软件的 AFE 状态(bq29311):

在 bq29311的数据表中、我发现:

我想通过此屏幕读出该值:

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    bq29311 AFE 由 bq2085读取。 它不能直接读取。 我搜索了 bq2085数据表、似乎没有任何命令可用于读取 AFE_STATUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    bq29311具有 I2C 接口、bqEvaluation 软件具有 SMBus Pro Screen。 存在固有的不兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。

    我不想直接读取 bq29311。 我想"通过"bq2085读取它。

    我认为 bqEvaluation 软件能够读取 AFE_Status、因为我认为 bq29311中应该包含以下数据、不是吗?

    bqEvaluationSoftware 如何获取此数据?

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    可以使用具有读取 SMBus 块的 ManufacturerData()命令读取 bq2085 AFE 状态寄存器

    ManufacturerData()(0x23)说明:此函数允许访问电池中包含的制造商数据(data)。 bq2085−V1P3在此数据区域中存储七个关键运行参数。 用途:ManufacturerData()函数可用于访问制造商的数据区域。 该命令的数据字段反映了对八个关键数据闪存位置的编程、可用于促进对各种编程集下的 bq2085−V1P3进行评估。 ManufacturerData()函数按顺序返回以下信息:Pack Configuration、Gauge Configuration、Misc Configuration、Digital Filter、Self Discharge Rate、 电池组负载估算、电池低电量、接近满电量(2字节) AFE 状态以及待定 EDV 阈值电压(低字节和高字节)。 SMBus 协议:读取块输出:块数据—反映制造商指定的数据闪存编程的数据、最大长度为13个字符(12 +长度字节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    它的工作原理。 谢谢。

    我进行了三项测试:

    我在数据表中忽略了该部分。

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    感谢您确认它可以正常工作。