This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ucc28180

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041617/ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

TI 是否有用于图腾柱 PFC 的数字控制器? 我已经介绍过模拟控制器、但现在我想使用数字控制器。  

如果有任何器件、请分享其器件型号或任何相关文档。 此外、如何开始使用数字控制器学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika: UCC2805x 和 UCC2803x 系列控制器利用数字内核并具有图腾柱驱动器。  如果这不是您所讨论的数字控制类型、请告诉我。

    如果您可以共享最终应用、我们可以帮助您找到解决方案。  更多信息将帮助我指引您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想用数字控制器转换230VAC 至400V 直流电、以实现2kw 额定功率 PFC。 因此、请为我推荐合适的控制器。 根据我的研究、我发现 UCD3138是合适的器件。 它是否正确或是否有其他控制器???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mownika。  与我支持的产品线不同、UCD 系列控制器属于不同的产品线。 请打开 标题中包含 UCD3138 的新线程、以便将其路由至能够更好地帮助您使用 TI 庞大的数字控制器系列的人员。