This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:从 WEBENCH 导出到 TINA-TI 失败

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041821/tps565208-export-fail-to-tina-ti-from-webench

器件型号:TPS565208
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

晚上好。

我尝试将 WEBENCH 设计导出到 TINA TI、但该过程多次失败。 我还尝试重新启动 WEBENCH 设计器并对我的电路进行定制、但故障仍然存在。 以下是我的设计链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4AE9B38F66DEA352

最棒的

Jexy Liew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    我可以按如下方式运行您的链接的 WEBECH、并且看不到任何问题。 请仔细检查。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、  

    感谢您花时间研究这个问题。 我能够很好地在 WEBENCH 页面上运行仿真。

    就在我单击导出选项卡并在其中有导出到 TINA-TI 的选项时、导出失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lexy、

    好的、我将关闭这个帖子。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、  

    我原来的问题是我无法将 WEBENCH 导出到 TINA-TI、因此这个问题尚未解决。 我附上了一张图片、以进一步说明我的流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    你是对的。 我可以复制导出失败、并将其报告给 WEBENCH 团队。 将让您了解状态。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 请尽快更新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jexy、您好!

    请尝试清除浏览器缓存并再次进行双击。 请参见下面的。 我还为您的 reference..e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5197183_5F00_11576.tsc 附上了您的 TINA 导出设计

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nancy! 清除浏览器缓存使我能够导出到 TINA-TI! 我感谢为此付出的努力。  

    一个注释是、您发送的图片非常小、放大后会变得模糊。 无论如何、我的问题都会得到解决。 非常感谢!