This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 TPA3221时钟同步

Guru**** 2513835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042034/lm5122-lm5122-tpa3221-clock-synchronisation

器件型号:LM5122
Thread 中讨论的其他器件: TPA3221

您好 TI

我在任何地方都找不到这个问题的答案、所以我想我会在这里提出这个问题。  

我使用2个 LM5122升压转换器为 TPA3221音频放大器创建30V PVDD 电源。  

我是否应该尝试同步 TPA3221和 LM5122的时钟?  

TPA3221似乎有一个2.88Mhz 时钟输出。 我可以使用 div 8来同步 LM5122。  

就 EMI/电源噪声而言、这是可取的吗? 还是最好让两个时钟自由运行?

此外、LM25122和 LM5122之间的区别是什么?  

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您考虑将 LM5122用于您的应用。  首先、LM25122是 LM5122的低额定电压版本。  它们基于相同的核心设计电路。  

    关于您的问题、您可能需要同时测试这两者以查看哪一种更适合您的系统。  基本上、如果您让两个 LM5122在各自的时钟上运行、您可能会看到两个时钟之间差异的频率下的拍频效应。  它可能有助于 EMI、例如某种抖动、但可能会导致较大的峰值发射。   同步两个控制器将固定发射频谱、并且设计一个 EMI 滤波器以根据已知谐波进行衰减可能会更加容易。   简而言之、同步更具可预测性和可控性。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    我已经在多相位同步模式下使用了两个 LM5122 IC。 我的问题是、您是否建议将 TPA3221放大器与 LM5122稳压器同步。  

    我猜答案是一样的。 此外、我想如果我驱动 LM5122上的 SYNC 引脚、那么它将无法进入脉冲跳跃模式?  

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、您的上一个问题被误解了。  是的、答案是相同的。   在哪里可以得到这样的印象:当从外部驱动 SYNC 引脚时、电路不会进入脉冲跳跃模式?   如果将模式设置为 FPWM、则会丢失脉冲跳跃。 它与时钟同步无关。  

    谢谢、

    Youhao