This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:电源管理论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25790, BQ25792, EV2400, USB2ANY, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041354/usb-pd-chg-evm-01-power-management-forum

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:TPS25750BQ25790BQ25792EV2400USB2ANYBQ25750

我购买了此 EVM、并为消费类扬声器产品设计了一个板、目的是使用4S 电池。 在定制板上尝试之前、我认为最好让评估板上的闪存映像正常工作、但很遗憾我很快就卡住了。  

我已将跳线移至 JP3 (4S)、然后 完成 TPS25750 GUI 选择

  1. - EVM 模式(左上角)
  2. -45W
  3. 60瓦
  4. 功率耗散
  5. 主机和设备
  6. USB 3.2第2代
  7. BQ25790或 BQ25792
  8. 16.8伏
  9. 1A (我还尝试了2A、3A 和其他选项)
  10. 0.08A (也尝试了0.4A)
  11. 0.4A

我已经从这个文件中构建了一个文件、并且闪存了这个文件、没有问题(使用第三方 CH341A 闪存工具)。 我已对 EVM 进行下电上电、断开电池和 USB 电缆的连接、然后等待系统电压降至0.1V。

我现在遇到的问题是、当我连接一个4S 电池(大约12.2V、即适度放电)时、充电器不会开始充电、而是 STAT 指示灯以1Hz 的频率闪烁。 BQ25792的数据表显示、这是在错误状态下发生的情况、但未提供有关错误的线索。

我先尝试为 USB 插座、然后为电池(刷写后)和另一种方法(电池、然后为 USB)供电。 这没什么影响。 STAT 指示灯仅以1Hz 的频率闪烁。 请注意、如果我在 GUI 工具上将条目更改为问题3、则中的 USB 电源似乎协商正确、电压会更新、因此我认为这不是闪存映像问题。 我可以看到、更新映像会正确更新 USB-PD 符号。 我认为在 BQ25792上设置参数会有问题。 非常感谢您的任何建议。  

请注意、我使用的是真正的4S 电池、而不是虚拟电池(4个串联的三星18650电池)和 SYS 输出上的可编程负载(当前已关闭;它只是用来放电电池、以便我可以尝试对其充电)。

另请注意、在我首次刷写器件之前、它可以正常地为 USB 消耗的17W 电池充电、因此我不认为硬件有故障。 我本来希望它能以2A 的电流快速充电、但到目前为止没有乐趣。

我的设置图像:

我在这里注意到类似的问题、但我未能解决我的情况、很遗憾:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003274/usb-pd-chg-evm-01-tps25750-overwrites-bq25792-prog-pin

如果我需要更改 GUI 中的任何"高级"设置(在任何指南中均未提及)、请就可能出现的问题提出建议。

谢谢

Tony