主题中讨论的其他器件:TPS25750、 BQ25790、 BQ25792、 EV2400、 USB2ANY、 BQ25750
我购买了此 EVM、并为消费类扬声器产品设计了一个板、目的是使用4S 电池。 在定制板上尝试之前、我认为最好让评估板上的闪存映像正常工作、但很遗憾我很快就卡住了。
我已将跳线移至 JP3 (4S)、然后 完成 TPS25750 GUI 选择
- - EVM 模式(左上角)
- -45W
- 60瓦
- 功率耗散
- 主机和设备
- USB 3.2第2代
- 否
- 否
- BQ25790或 BQ25792
- 16.8伏
- 1A (我还尝试了2A、3A 和其他选项)
- 0.08A (也尝试了0.4A)
- 0.4A
我已经从这个文件中构建了一个文件、并且闪存了这个文件、没有问题(使用第三方 CH341A 闪存工具)。 我已对 EVM 进行下电上电、断开电池和 USB 电缆的连接、然后等待系统电压降至0.1V。
我现在遇到的问题是、当我连接一个4S 电池(大约12.2V、即适度放电)时、充电器不会开始充电、而是 STAT 指示灯以1Hz 的频率闪烁。 BQ25792的数据表显示、这是在错误状态下发生的情况、但未提供有关错误的线索。
我先尝试为 USB 插座、然后为电池(刷写后)和另一种方法(电池、然后为 USB)供电。 这没什么影响。 STAT 指示灯仅以1Hz 的频率闪烁。 请注意、如果我在 GUI 工具上将条目更改为问题3、则中的 USB 电源似乎协商正确、电压会更新、因此我认为这不是闪存映像问题。 我可以看到、更新映像会正确更新 USB-PD 符号。 我认为在 BQ25792上设置参数会有问题。 非常感谢您的任何建议。
请注意、我使用的是真正的4S 电池、而不是虚拟电池(4个串联的三星18650电池)和 SYS 输出上的可编程负载(当前已关闭;它只是用来放电电池、以便我可以尝试对其充电)。
另请注意、在我首次刷写器件之前、它可以正常地为 USB 消耗的17W 电池充电、因此我不认为硬件有故障。 我本来希望它能以2A 的电流快速充电、但到目前为止没有乐趣。
我的设置图像:

我在这里注意到类似的问题、但我未能解决我的情况、很遗憾:
如果我需要更改 GUI 中的任何"高级"设置(在任何指南中均未提及)、请就可能出现的问题提出建议。
谢谢
Tony