This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:PMP8803 TL431替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8803, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042473/tps23753a-pmp8803-tl431-alternative

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP8803TL431LI

您好!  

是否可以在 PMP8803中将 TL431LIBCDBZ 用作 U3 TL431ACDBVR 的替代产品?  

我在设计中的其他地方使用 TL431LI 器件、因此我想在整个过程中使用它。 除了引脚分配/封装差异外、这是否是一种替代方案、我需要测试的性能是否还有任何其他变化?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、  

    TL431LI 应该是直接替换。 它们共享相同的数据表和相同的阈值、因此应以相同的方式运行。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师