This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:电池- 19和电池20

Guru**** 2502705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042491/bq76930evm-cell---19-and-cell-20

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01093

尊敬的 TI 团队:

我在我的定制设计中使用 TIDA-01093电路,在该设计中,我最近观察到,有时 Cell-19和20的电压分别为5.0伏和0.12伏。

在我的设计中、这种情况并未发生。

但在我最近的定制设计中、它很常见。

有时、上部 AFE 温度传感器会通过提供垃圾值或4欧姆的阻抗而不是10k 欧姆的电阻器、从而出现类似的错误行为

仅在上部安全级别观察到上述情况。

谢谢  

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AFE 处于关断阶段时、我已将电池 C20和电池0用作钥匙检测和充电器检测逻辑的电池接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    一节电池低电平和一节电池高电平通常表示它们之间的导线断开或间歇性短路电容器。  如果电池电量耗尽、请查找短路情况。 产生的电压通常与2节电池的总电压相加、尽管电池是按顺序测量的、超出精度规格的范围、ADC 范围将限制为少于2节电池的电压(通常)。  

    复位后不久、当值仍然为0时、报告低电压(电阻)的温度传感器可能正在读取、请检查何时发生该电压(电阻)。  另一种可能 是热敏电阻/连接短路。  如果热敏电阻输入端有一个电容器来过滤噪声、请检查是否存在裂缝/间歇性短路。