This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有冗余电池输入的电池充电解决方案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25790, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042113/solution-for-battery-charging-with-redundant-battery-inputs

主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ25790BQ25792

大家好、我正在进行一个设计、其中有两个电池输入和一个外部电源输入、可以为系统供电并为电池充电。 规格如下:

-两个锂离子电池组,每个电池两节,每个电池7.4V
-输入范围为5-24V 的外部电源
-当只有电池存在时,电池输入为或(使用理想二极管控制器),因此系统将在一个或两个堆叠存在的情况下运行
-当外部电源出现时,它为系统供电(即与电池输入进行或操作,但具有最高优先级),并为两个电池组充电
-外部电源可能需要被调节至一个与电池输入电压相似的电压、可以更高的电压(例如9V)以方便 ORing
-电池输入需要反向电压保护
-还需要使用电量监测计或类似部件来监测电池的充电状态

如果您对 TI 解决方案提出任何适合此应用的建议、我将不胜感激。 我熟悉用于标准 ORing 应用的 LM74700/LM7480x 器件。

谢谢- Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我不确定是否了解您的电池配置、您是否正在使用2S2P 电池组、该电池组的输出可通过 OR 进行选择? 它如何为两个电池组平均充电? 如果您可以共享系统的高级图、我认为我们提供建议将会非常有帮助。

    如果您正在寻找监测计、BQ40Z50-R4或 BQ28Z610都可以支持2S 电池组、它们都具有保护功能和无源电池平衡功能。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回复。 是的、您的描述是准确的。 如何为两个电池组充电是一项挑战。 我们可以采用蛮力法、然后将两组2S1P 充电电路或它们一起使用、但我们的空间非常有限、因此我怀疑这是合适的。 在某些解决方案中、单个 IC 可执行 USB PD 输入的降压/升压转换、为多节电池串充电、并在不存在外部电源时将系统电源输出连接到电池。 这基本上是我们需要的、 除了我们有两个电池串。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我认为最好的方法是使用2个充电器、每个电池组一个。 但是、如果您有一个 MCU 进行控制、我相信您可以设置一个降压/升压充电器为一个堆栈充电、然后切换到另一个堆栈。 无论您选择充电器、都需要2个监测计、因为电池组电压和电池电压不会相同。

    BQ25790或 BQ25792等充电器可能适合您的应用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Wyatt。