This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:创建10.8VDC 90mA 隔离式电源

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042420/ucc12050-creating-10-8vdc-90ma-isolated-supply

器件型号:UCC12050

是否可以使用2个串联的 UCC12050来创建10.8Vdc 90mA 隔离电源?  即、第二个 UCC12050的 GNDS 将位于第一个 UCC12050的 Viso 上。

非常喜欢 UCC12050的功能安全产品。 最好具有不同的电压(12V)和1W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将您的想法融入电路中、以便我们进行回顾、然后决定是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marc、

    这是提高输出电压的明智之举。 由于输出是隔离的、我认为它是可行的。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    此外、由于您未使用 SYNC、因此可以连接 SYNC=SYNC_OK=GNDP。 在原理图中节省4个电阻器、并实现更好的 PCB 布线。

    Steve