This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求 LM2940S-5.0/NOPB - LDO 稳压器的热性能数据

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2940-N, LM2940C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041866/requesting-thermal-data-for-lm2940s-5-0-nopb---ldo-voltage-regulator

主题中讨论的其他器件:LM2940-N

您好!

我们需要接线板和接线盒热阻、最大结温和最大外壳温度。 数据表中未提供某些数据。

P.S-无法识别器件型号 LM2940S-5.0/NOPB。 我知道这是一个由美国国家半导体制造的较旧器件。 任何援助都将受到高度赞赏。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathik、

    我不确定我是否理解您的问题。 我在 数据表中看到了所有封装的结板和结壳热阻以及最高结温。 最大外壳温度不是我们通常指定的温度、但您可以使用结至顶部特征参数计算最大外壳温度。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的联系。 在该链接 https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LM2940S-5.0/NOPB 中,随附的数据表适用于 LM2940-N LM2940N 是否与 LM2940S-5.0/NOPB 相同? 封装类型为“T-263-3”。

    最棒的
    Prathik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathik、

    LM2940S-5.0/NOPB 属于 LM2940-N 系列。  因此、您可以对其使用以下热指标。

    通过在  "订购和质量"部分查看 LM2940C 和 LM2940-N 的产品页面、您可以看到哪些可订购器件型号是哪个系列的一部分。  

    此致、

    Nick