请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM2940-N您好!
我们需要接线板和接线盒热阻、最大结温和最大外壳温度。 数据表中未提供某些数据。
P.S-无法识别器件型号 LM2940S-5.0/NOPB。 我知道这是一个由美国国家半导体制造的较旧器件。 任何援助都将受到高度赞赏。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick、
感谢您的联系。 在该链接 https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LM2940S-5.0/NOPB 中,随附的数据表适用于 LM2940-N LM2940N 是否与 LM2940S-5.0/NOPB 相同? 封装类型为“T-263-3”。
最棒的
Prathik