This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:当 Vin 降至2V 时、将 PGOOD 设置为低电平

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042221/lm25145-set-pgood-to-low-when-vin-drops-2v

器件型号:LM25145

大家好、  

我的客户正在使用 LM25145、他希望在 Vin 从12V 降至大约2V 时将 PGOOD 设置为低电平。 输出电压为5V、用于为 PMIC 供电。 PGOOD 引脚连接到 PMIC 的"上电"引脚、该引脚控制 PMIC 的上电/断电排序。  

客户希望将 PGOOD 设置为低电平、以使 PMIC 在保持5V 输出电压的同时完成断电序列。 因此、UVLO 不能在此处使用。  

您能否建议客户使用什么 IC 或解决方案来实现此功能? 如果有任何 IC 适合此用途、请告知我器件型号。

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    如果 UVLO 不是选项、请考虑使用监控 IC 来监控 VIN。

    此致、

    Tim