请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 大家好、
我的客户正在使用 LM25145、他希望在 Vin 从12V 降至大约2V 时将 PGOOD 设置为低电平。 输出电压为5V、用于为 PMIC 供电。 PGOOD 引脚连接到 PMIC 的"上电"引脚、该引脚控制 PMIC 的上电/断电排序。
客户希望将 PGOOD 设置为低电平、以使 PMIC 在保持5V 输出电压的同时完成断电序列。 因此、UVLO 不能在此处使用。
您能否建议客户使用什么 IC 或解决方案来实现此功能? 如果有任何 IC 适合此用途、请告知我器件型号。
谢谢。
此致、
Jo