This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 PS/2设计的浪涌电流芯片

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25221, TPD1E05U06-Q1, TPS2041C, TPS2552D, TPS2553D, TPS2051C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041952/inrush-current-chip-for-ps-2-design

主题中讨论的其他器件:TPS25221TPD1E05U06-Q1TPS2041CTPS2552DTPS2553DTPS2051C

我目前正在设计一个 USB 转 PS/2项目、在该项目中、我必须在输出连接器上提供+5V 电源。 我有兴趣添加此类设计所需的适当浪涌电流保护。 有人建议添加串联的电感器。 不过、经过一些研究后、这听起来可能会在我的系统中引起不必要的振铃。 您是否有其他您会推荐的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看我们的充电端口控制器产品系列。

    https://www.ti.com/power-management/usb-power-switches-charging-port-controllers/products.html

    由于您提供的信息数量有限、因此很难将您导向最佳产品。  所有这些器件都将提供您系统所需的输出电流限制。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davis、

    感谢您的参与。 听起来您需要一个电源开关来提供浪涌电流保护。 请查看我们的最新电源开关 TPS25221、2.5V-5.5V 可调节限流电源开关。  

    有关更多电源开关、请查看我们的选择指南。  电源开关种类繁多、包括不同的电流电平、输入电压范围、封装、可实现高/低电平、固定/可调电流限制、 通道编号、带/不带放电等。

    https://www.ti.com/power-management/usb-power-switches-charging-port-controllers/technical-documents.html?keyMatch=POWER%20SWITCH%20SELECTION%20GUIDE

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复-似乎 PS/2技术规格定义了最大275mA -因此我假设电流限制500mA 就足够了?!  

    哪一种更适合充电端口控制器或电源开关?

    封装尺寸不太重要,电压范围为5.0V +/-0.5V!  

    无需启用、仅需单通道、不需要可调节电流限制、但最好具有此功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还需要对数据和时钟线路提供 ESD 保护。  我们储备了 TI TPD1E05U06-Q1 -您知道这是否足够好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davis、

    TPS25221提供 0.275A 至2.7A 的可调电流限制、是您的理想选择。 您也可以选择 TPS2051D、它是具有0.85A 电流限制的固定0.5A 电源开关。

    对于  TPD1E05U06-Q1、您可以提交一个线程、然后其团队成员将回复您。

    顺便说一下、您能让我更了解您的产品吗? USB 转 PS/2、它是什么产品?

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否有 TPS25221的替代产品可供库存\立即购买?

     TPS25221是否有足够的 ESD 保护?或者我是否需要添加一个额外的 ESD 保护二极管来保护+5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davis、

    TPS2552D、TPS2553D、TPS2051C、TPS2041C 也是替代产品、但恐怕它们也缺货。

    TPS25221 ESD 电平在数据表中说明、请检查它是否适合您。

    对于 OUT 引脚上的 ESD、我认为没关系、因为它上面会有大电容。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。  

    作为替代方案,我不能只使用可复位保险丝而不是限流开关?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    这可能是一个选项。 请提交新的螺纹以获取电子保险丝建议。 我将首先关闭此主题、如果您有更多问题、请告诉我。

    Bob