This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:使用 EV2400的 BQ25792配置

Guru**** 2612615 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, BQ25792, EV2400, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042057/usb-pd-chg-evm-01-bq25792-configuration-using-ev2400

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件: BQ25792EV2400TPS25750

您好!

我正在对  USB-PD-CHG-EVM-01板进行评估、使用60W USB C PD 充电器为4S 锂离子电池组充电。 将跳线设置为 JP3后、我通过将60W 充电器插入交流电源来开始充电、并测量了1A 的充电电流。 我想将充电电流增加到3A、但遗憾的是、我没有 Aardvark 编程器来更改配置。 因此、我尝试使用 EV2400并将其连接到 J7、然后查看是否可以直接与 bq25792通信并更改充电电流。 幸运的是、它可以工作、并且能够将电池充电器配置为3A。 我的问题是、我是否可以将 MCU 连接到 I2C 主总线(我知道它应该位于 I2C 从设备中)以直接与25792进行通信? 由于 EV2400本质上也是 I2C 主设备、如 MCU、因此我假设支持多主设备 I2C。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、不支持多主器件。 TPS25750可能会在微控制器导致总线冲突的同时向 I2Cm 总线发出命令。 我只会将 I2Cm 线路上的 EV2400用于调试目的。 此外、当 TPS25750写入 I2Cm 总线时、必须确保不会写入 BQ25792。 最后、如果您想通过微控制器与 BQ25792进行通信、则必须使用4cc 命令通过 TPS25750的 I2C 线路进行读取和写入。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

      我假设 TPS25750在充电开始之前已初始化 BQ25792设置。 但是、在充电过程中、25750是否仍然与25792进行通信?  

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    在充电过程中、TPS25750确实会进行通信、因为协商了不同的电压协议等。 我们不支持多主控模式、I2Cm 总线上唯一允许的主控模式是 TPS25750。 使用微控制器写入 I2Cm 线路仅用于调试。 所有生产设计都需要使用 TPS25750的 I2C 线路。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。