This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:接通/关断时序与 TLVH431A 中的时序相同?

Guru**** 2593660 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431B, TLVH431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041635/tlvh431b-turn-on-turn-off-timing-the-same-as-in-tlvh431a

器件型号:TLVH431B
主题中讨论的其他器件:TLVH431TLVH431A

团队、

我的客户在 现有应用中使用 TLVH431AQDCK。 由于电源情况、他们希望使用 TLVH431B、这是0.5%的等效器件。

数据表看起来不错、但他们希望确认 导通/关断时序与 TLVH431A 中的时序相同。
您能评论一下吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    是的、打开/关闭时间将是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben!

     我们的产品系列中是否还有 TLVH431AQDCK 的其他替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    客户可以使用"B"版本吗?  我看到我们有"B"版本的库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、我将深入了解这一点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、 TLVH431AIDCK 可能是我的客户的选择。 我知道温度范围不同、一些电气特性也不同。

    您能否确认  所有 TLVH431A 版本中的开通/关断时序相同?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    "I"版本是否满足客户的应用要求?  最好的选择是客户尝试使用 TLVH431AIDCK 并确认接通/关断时间是否符合他们的期望。