This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:BQ76942主机控制

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76942EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041590/bq76942evm-bq76942-host-control

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76942

你(们)好

我正在尝试通过主机处理器(Nucleo-F103RB)控制 bq76942EVM。 为此、我获得了 TI 的 Matt Sunna 提供的示例代码。 之后、我根据 bq76942的用户指南将电路板连接到我的主机。

现在的问题是、仅当 EVM 也通过 USB 接口连接到我的计算机时、通信才会正常工作。 一旦我断开 USB 接口、主机和 bq76942之间的通信就不再稳定。  是否有人知道问题在哪里以及如何解决?

感谢您的帮助和亲切问候

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您是否使用了板载上拉电阻器? 我建议您阅读  《技术参考手册   》的第6.3.2节、其中提到 BQ76942的 REG1输出默认处于禁用状态。  用于与主机通信 的上拉电阻器由 REG1供电、因此、您首先需要与器件建立连接以启用 REG1、或 OTP 编程以默认启用它。  

    我认为断开 USB 连接后出现故障的原因是、上拉电阻器在连接 USB 时由板载 LDO IC 供电、因此如果禁用 REG1并且断开 USB、上拉电阻器就不再有电压了。

    您可以使用由主板或外部电压电源供电的外部上拉电阻器与  BQ76942建立通信。 这可以解决该问题。

    此致、

    Luis J. Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    是的、我已根据用户指南安装了上拉电阻器。 我还在3.3 V 上启用了 reg1。当我断开 USB 时、它仍然无法正常工作。 您是否有其他可能存在问题的建议?

    感谢你的帮助  

    此致、  

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    您能否详细说明断开 USB 连接时遇到了什么问题? 主机和 BQ76942之间的通信是否完全停止

    如果通信失败、您是否会尝试使用外部上拉电阻器来查看通信是否仍然失败?  

    此致、

    Luis J. Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    一旦我断开 USB 连接、SDA 和 SCL 的电压电平就会降至0v。 因此、您认为电源有问题是正确的。 首先、我将 MCU 板连接到 J2 GND 、而不是 J13 PACK-。 因此、我相应地更改了布线并将 GND 连接到 J13 PACK-。 现在、在没有 USB 连接的情况下通信工作正常。
    感谢你的帮助。 通过您的提示、我 找到了正确的路径来修复错误。

    此致、  

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我很高兴您能够修复此错误。 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon