This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:TLV70030DCK (T/R)替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5951, TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041701/tlv700-tlv70030dck-t-r-alternative

器件型号:TLV700
主题中讨论的其他器件:LP5951

您好!

TLV70030DCK (T/R)是否有电流>= 50mA 的替代产品?

可在现有布局中使用的替代方案(必须与引脚兼容、电气规范中应相同)。

此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    LP5951MG-3.0/NOPB 是一种 P2P 选项、具有库存。 以下是电气规格的差异。

      LP5951 TLV700
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.2.
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.8 2.
    输出电压(最大值)(V) 3.7. 3.6.
    输出电压(最小值)(V) 1.3. 1.2.
    使能 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 32 51.
    噪声(uVrms) 125. 48
    精度(%) 3. 2.5.
    VDO (典型值)(mV) 200 175.
    Iq (典型值)(mA) 0.029. 0.03%
    热阻 θJA (°C/W) 196 236
    最小封装面积(mm2) 4.2. 2.25.
    封装类型 SC70、SOT-23 SC70、SOT-23-THIN、WSON

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、感谢您的回答。
    我还找到了此组件、但 TI 没有库存、我也没有找到任何其他库存量大的分销商(需要大于10k 件的产品)。

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我在 库存中看到 LP5951MG-3.0/NOPB 的~14k 单位。  

    https://www.ti.com/product/LP5951#order-quality

    您是否无法从此处订购?  

    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prakash、

    我看到14k 个 LP5951MF-3.0/NOPB (SOT-23 (DBV))、

    但没有采用  SC70-5 (DCK)封装的 LP5951MG-3.0/NOPB 或 LP5951MGX-3.0/NOPB 的库存、对吧?

    我需要 SC70封装。

    此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我看到我们有库存、但不确定为什么 TI.com 上没有库存。 让我回头看你。


    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Prakash、

    是否还有我看不到的 TLV70030DCK (T/R)库存?
    这是最好的。  仅由于我们分销商的电流供应问题、我才在寻找替代产品。
    TLV70030DCK (T/R) 最初使用。

    感谢您的帮助!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我正在查看我们的计划表、很快就会回来。

    谢谢、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    遗憾的是、我们目前没有 TLV70030DCK 材料、交货周期大于35周。

    谢谢、

    Prakash L