This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534KCS:与 CSD19534KCS 产品金属盖的引脚连接

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19534KCS, DRV8302, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042176/csd19534kcs-pin-connection-to-the-metal-cover-of-the-csd19534kcs-product

器件型号:CSD19534KCS
主题中讨论的其他器件: DRV8302DRV8353

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我们的客户存在如下问题:

"CSD19534KCS 产品的金属盖是否有任何引脚连接? 比如栅极或源极?
我正在设计电机驱动器、是否可以将所有六个驱动器连接到同一个散热器?

除了所有这些之外;

https://www.ti.com/product/CSD19534KCS 
https://www.ti.com/product/CSD19533KCS 
https://www.ti.com/product/CSD19531KCS 

这些产品是否适合与 drv8302和 drv8353产品配合使用?
栅极引脚所需的电流电平"

我希望您能帮助我们确认所需的信息。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    感谢您向客户推广 TI FET。 此 TO220封装的金属凸片和中心引脚以电气方式连接到 FET 的漏极。 因此、必须使用绝缘垫和肩垫圈将它们与散热器隔离。 该器件应能够与 drv8302和 drv8353配合使用、因为它们旨在驱动 MOSFET 栅极。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您提供的这一信息。  

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald 欢迎你。 如果您有任何疑问、请直接向我发送电子邮件。

    John