This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:集电极电流与输入电流间的关系(图3)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041568/uln2003ai-collector-current-vs-input-current-figure-3

器件型号:ULN2003AI

您好!

我怀疑 ULN2003AI 数据表中的图3指示了晶体管关闭时的输入和输出电流。 如果正确、我猜 Y 轴(IC -集电极电流)的单位是错误的、它必须是 µA μ A、而不是 mA。 可以确认吗?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    情况并非如此。 ULN2003AI 是达林顿对、因此集电极电流比基极(输入)电流大多个因素、因为它由两个 BJT 放大。

    驱动器必须提供足够的输入电流(以 uA 为单位)、以驱动整个 mA 范围的通道电流。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    我有一些原因让我对它感到奇怪。

    1. 6.8 µA µA 特性:ULN2003AI 部分中、在 VCE = 50V 且 IC = 500 μ A 的温度范围内、II (off)= 30 (min)和65 μ A (典型值)
      • 这些输入电流的值在图3的范围内。 如果 Y 轴的单位为 µA μ A、则集电极电流也将在范围内。
    2. 图8还显示了输入电流与输出电流之间的关系、但范围不同、尤其是在 X 轴上。 我想知道原因。

    是因为晶体管在不同的区域工作吗? -饱和区或活动区。 HFE 在这些区域中是不同的。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    这些图之间的测试条件以及它们上使用的负载是不同的。 这会导致性能略有不同。 图8更好地表示了整个工作温度范围内的输入电流与输出电流、而图3是特定源(而非 V_CE)电压下的特定范围。

    因此、我建议在设计您的系统时使用图8。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    感谢您的评论。 我最初的问题是如何估算关断状态的输入阈值。 我想数据表中几乎没有相关信息、我认为如果数据表中提供 II (off) vs IC 或 VI (off) vs IC 等信息会更好。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    遗憾的是、我们目前还没有准备好分享这些图形。 我们确实对关断状态泄漏电流进行了规格、但仅在固定集电极-发射极电压和集电极电流下。

    感谢您对此提供反馈。

    最棒的

    Shreyas Dmello