This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90SEQ64EVM-650:安装的部件是 UCD90124、但软件未列出该版本、最近的是 UCD90124A、看起来不兼容、因此出现错误。

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90124, UCD90124A, UCD90120A, UCD90160A, UCD90160, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041787/ucd90seq64evm-650-installed-part-is-a-ucd90124-but-the-sw-does-not-list-that-version-closest-is-the-ucd90124a-and-that-seems-incompatible-gives-an-error

器件型号:UCD90SEQ64EVM-650
主题中讨论的其他器件:UCD90124UCD90124AUCD90120AUCD90160AUCD90160UCD90120

我正在尝试使用我刚刚购买的评估板。

它已安装 UCD90124。

它可以将 ID 读取为104。

但器件选择器不会列出该器件。 最接近的是90124A。  但是、当我选择系统为我提供错误时。

如何使软件查找90124?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于 UCD90124太旧、因此 GUI7.0不再支持 UCD90124。  

    我们还建议订购 UCD90124A 样片、因为 UCD90124的支持非常精简。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、为什么要将90124发运至开发板????  这些器件的最低订购量为35个器件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD90SEQ64 EVM 适用于许多产品:UCD90120/UCD90120A/UCD90124/UCD90124A/UCD90160/UCD90160A。

    请订购合适的样片以与 EVM 配合使用。

    我强烈建议订购 UCD90124A、而不是 UCD90124。

    如果您可以提供更多要求、我们可以更好地提供解决方案。  

    此致

    Yihe