This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:电池充电器 IC

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042109/bq24045-battery-charger-ic

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ25180

大家好、

我是否可以在下面请求有关我们客户要求的帮助?

"我 只想知道电池充电器 IC bq2404x 的一点
项目中有一项要求、即设置为充电后、我们不想为电路板供电
我们可以使用该 IC 吗?

我会完全回答我的要求
项目中有一项要求、即我们要为电池充电、此时系统不会从 USB 获取电源、即系统仅在连接电池时才会通电。 假设当时电池未连接、当我们连接 USB 电缆时、系统将无法通电。
这是我的要求"

我们客户的要求是否可以通过 BQ24045实现? 如果是、您能否进一步解释如何正确完成此操作? 非常感谢。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    一种选择是在系统负载之前添加负载开关、并将负载开关/EN 连接到电池接地。 因此、当连接电池时、系统可以通电。

    我们还有 bq25180等 I2C 充电器、可为主机处理器提供充电完成标志。

    目前没有任何仅能满足此要求的充电器。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="359305" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042109/bq24045-battery-charger-ic/3854002 #3854002"]

    一种选择是在系统负载之前添加负载开关、并将负载开关/EN 连接到电池接地。 因此、当连接电池时、系统可以通电。

    [/报价]

     或者仅配置负载开关、以便在存在 VIN 时禁用。 (认为这更好、因为 VIN 和 BAT 共用接地)

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您提供的信息反馈。 如果我们需要进一步的帮助、我们将告诉您。 再次感谢。

    此致、
    Gerald