This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:如何钳制12V/30A (最大值)电源轨

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2400, LM25069, TPS24720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042068/tps2400-how-to-clamp-12v-30a-max-supply-rail

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件: LM25069TPS24720

您好!

Fujitsu 使用12V/30A (最大值)直流电源轨。
由于负载器件的最大绝对输入电压为~15V、因此它们希望将12V 电压轨钳制在最大14V。 他们正在考虑是否可以使用 TPS2400来满足要求、并提出以下问题。

问题1:
TI 是否认为 TPS2400是满足要求的最佳器件?
如果不是、TI 器件还能达到最佳状态?

问题2:
他们正在查看 slva 163.pdf 的图2。 为了满足他们的要求、TI 在图2中推荐了哪些 Q1和 Q2?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    LM25069或 TPS24720等热插拔控制器具有过压保护功能、更适合此应用。

    您能否让 Fujitsu 查看这些数据表并返回以获得进一步的输入?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    感谢您的回答。

    LM25069和 TPS24720都可以通过某种方式将输出电压钳制在~14V、即使输入电压大于15V?  

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    如果输入电压超过电阻分压器设置的 OVLO 阈值、 MOSFET 将通过栅极上的2mA 下拉电流关断
    从而拒绝向负载供电。  

    可能无法钳制输出电压。