This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512-ADJ:需要确认才能提供0.5V 输出电压

Guru**** 2649245 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38512-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042244/lp38512-adj-need-confirmation-to-provide-0-5vout

器件型号:LP38512-ADJ

各位专家:

你好。

我不确定我对 LP38512-ADJ 的理解是否正确。

如果我想根据数据表指导公式第10页提供所使用 LDO 的最低可能输出、Vout = 500mV:R1必须为0、对吧? 那么、我必须连接 Vadj 和 Vout? 因为 Vadj 也预计为0.5V。

嗯、如果我的理解是正确的、那一定是正确的。 此外、1k Ω 的 R2值是否足够?

感谢您的确认。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    如果您需要0.5V 电压、那么可以、只需将 Vout 连接到 Vadj 即可。  R2不是必需的。

    这是一个较旧的器件、他们在数据表中说、您需要1mA 的最小 Vout 电流。  这似乎与稳定性无关(数据表本来会提到这一点、如果是的话)、但这可能是由于负载调节。  LDO 通常在最轻的负载下具有稍高的 Vout。  如果系统中的最小电流为1mA、则没关系。  如果直流电流小于1mA、则可能需要评估直流负载调节、必要时添加 R2以提供少量直流负载。

    谢谢、

    斯蒂芬