This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:与 UCD9090-Q1的比较

Guru**** 2513895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A, UCD9090-Q1, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041965/ucd90124a-comparison-to-ucd9090-q1

器件型号:UCD90124A
主题中讨论的其他器件: UCD9090-Q1UCD9090

团队、

我的客户希望使用 UCD9090-Q1、但由于 可用性、希望切换到 UCD90124A。

除 Q100和通道数之外还有其他差异吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    存在一些差异

    封装:UCD9090-Q1为48-RGZ、而 UCD90124A 为64-RGC

    通道不同:UCD9090是10通道、具有多达10个逻辑 GPO、而 UCD90124A 是12通道、具有多达12个逻辑 GPO

    3. UCD90124A 支持4个风扇控制器,而 UCD9090不支持风扇

    4.UCD9090在安全模式下支持单个命令掩码、而 UCD90124A 不支持(您可以全部屏蔽或无屏蔽)。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe! 这很有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没问题。  

    此致

    Yihe