请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS709-Q1 主题中讨论的其他器件:TLV733P-Q1
您好!
客户正在考虑使用 TLV76733DRVR 而不是 TPS70933QDRVRQ1。 引脚2和引脚5是不同的、因为 TPS70933的引脚2和引脚5都具有 NC、但 TLV76733的引脚2和引脚5具有 SNS 和 GND。
我的问题如下:
1.客户是否可以将 SNS 和 GND (PIN2和5)用作 NC?

2.能否在下面的原理图中检查 SNS 引脚?

谢谢你。