This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936Q-Q1:需要更改布局

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936Q-Q1, TPS7B81-Q1, TL720M05-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041770/lm2936q-q1-layout-change-required

器件型号:LM2936Q-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B81-Q1TL720M05-Q1

大家好、团队、

我希望从 LM2936Q-Q1转向   TPS7B81-Q1。 两种封装都是 TO-252、但 LM2936Q-Q1采用3引脚封装、而另一种是5引脚封装。

我看到有一个 EN 引脚应该被拉高、还有一个次级 GND 引脚。

换用是否需要更改布局?  是否有任何可靠的方法可以在不更改布局的情况下实现此目的?

感谢您的帮助!

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    我不建议尝试在 NDP 焊盘上放置 KVU 封装。 理论上、可以手动操作、但如果您依赖回流炉、则很难可靠地将 VIN (引脚1) 和 EN (引脚2)引脚焊接到引脚1焊盘上、同时也焊接到引脚5 (引脚5) 而不是 DNC (引脚4)连接到引脚3焊盘。 因此、我认为需要更改布局。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

     您是否会推荐可直接替代 LM2936Q-Q1 NPD 封装的器件?

    下面 是我对所需功能的参数搜索、NDP TO-252封装、反向输入电压保护。

    最棒的
    Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    就封装而言、采用 TO-252封装的 TL720M05-Q1适合  LM2936Q-Q1 NPD 封装的尺寸。 封装不同、但尺寸非常相似。  

    就其他规格而言 、TL720M05-Q1具有所需的反极性保护、但如果没有工作条件、我无法进一步评估它是否起作用。

    此致、

    Nick