This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25720:如何更改降压/升压充电器中的补偿网络?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25720EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042121/faq-bq25720-how-to-change-the-compensation-network-in-my-buck-boost-charger

器件型号:BQ25720

BQ25720是一款 NVDC 电池降压/升压充电控制器、可通过宽范围输入源(3.5V-26V)为1S-4S 电池充电。

充电器内有多个环路、例如输入电压、输入电流、系统电压、 充电电流、充电电压等 为了简化设计过程、TI 提供了两组补偿网络。 这些补偿值已通过设计验证、并在产品开发过程中以不同输入和 不同电池配置进行验证。 进一步优化补偿网络没有好处。

因此、不建议更改降压/升压充电器中的补偿值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确保满足应用中的最小输入电容要求(表)和最小输出电容要求(表)。 请按照 BQ25720EVM 开始您的电池充电器设计。